This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:高频时相位下降的原因、位于&'开环增益和相位与频率间的关系&&39;

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548788/opa810-causes-for-the-phase-decline-in-high-freq-in-open-loop-gain-and-phase-vs-frequency

器件型号:OPA810
《Thread 中讨论的其他器件: LM358》

工具/软件:

您好、  

我深入介绍了运算放大器。 我注意到 LM358 和 OPA810 之间“开环增益和相位与频率间的关系“存在差异。  我注意到、  LM358 中只有一个相位下降、OPA810 只有两相下降。 我想知道什么原因的差异,有没有任何文章来了解这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaihang:

    我相信 LM358 图已放大显示出来、没有显示主极点、这是发生的第一个相移。 如您所见、OPA810 图中从 100Hz 开始的主极点会导致第一个相移、该相移趋于平坦至 90 度、与 LM358 启动位置类似、然后两个图都显示了更高阶的极点、因为从 90 度开始的额外相位下降显示了另一个相移。

    此致、

    Ignacio