This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:INA700 复位时序

Guru**** 2582745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548867/ina700-ina700-reset-timing

器件型号:INA700


工具/软件:

您好、

IM 正在开发适用于 INA7xx 系列的 Zephyr 器件驱动程序。  初始化序列存在一些不确定性。

器件启动时间为上电后的 300µs、从关断状态下的 60µs。 INA7x 有一个复位位 (CONFIG 寄存器、位 15)。 我必须等待的复位时间。 与上电相同?

此致、

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefan:

    RESET 位会生成一个与上电相同的系统复位、因此需要 300us。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mallika:

    I2C 此时是否被阻止?  有些人不喜欢初始化阶段的 300us 延迟。 我是一个进行器件复位的朋友、是为了在软件复位时获得配置干净的器件。   

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Schulle、

    除了器件复位、还可以向寄存器写入默认值以清除设置和清除累加器 (Config Register、 RSTACC 设置为 1)。 这应该比完全复位快。

    I2C 目前是否被阻止?

    是、I21c 线在复位期间将被阻止。

    好极了
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在不复位的情况下实现、但将 默认值写入 CONFIG 寄存器。  

     数据表中应定义最大器件启动时间。 不是典型值。