This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400:600kHz 噪声/振荡

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1400, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549917/amc1400-600khz-noise-oscillation

部件号:AMC1400
主题: AMC1302 中讨论的其他器件

工具/软件:

我使用的是 AMC1400 放大器、我会注意到输出上大约有 600kHz 振荡。 我看到了 关于 AMC1302 的这一主题。 我注意到、AMC1302 和 AMC1400 具有相同的通用运行频率和载波频率。 我应该会报告相同的问题、并且预计噪声峰值是~600kHz 吗?  

导致此噪声峰值的原因是什么? 它是否在解调器之后的四阶模拟滤波器中达到峰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这种噪声可能来自器件中的斩波频率。  您应该能够通过调整器件上的输出滤波器来将其移除。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否接近器件中差分放大器的斩波频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是、斩波频率约为~625kHz。

    谢谢