This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857 原理图审阅 PLZ...

Guru**** 2770725 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539324/opa857-opa857-schematic-review-plz

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: OPA858OPA855

工具/软件:

大家好、
我已经投入了所有工作、利用我初学者在 PCB 设计方面的经验将 OPA857 连接到反向偏置光电二极管、并且需要在我的成品原理图上提供一些专家的建议。 我已经通过这个论坛的大多数线程进行必要的更改,现在我需要大家快速了解一下:) 我附上了一个 Excel 文件(功率预算) pic ,其中包括我的计算,我们可能需要多少电流和原理图的 pic。

  

我已经尝试降低 TIA 的增益、以便能够输入>240uA 的光电流。 (假设它会从 0-1.2V 摆动)同时 CTRL 引脚连接到 GND、因此 TIA 的内部增益应为 5k

OPA857 的输出是否为正电压? (只是想确认)
2.我们可以将电阻和电容从输入端连接到输出端吗?
3.在数据表原理图中、运算放大器后面有一个 25 欧姆电阻器。 这会影响增益吗? 还是射频的阻抗匹配?

在开始布局设计 Slight smile之前、请告知您对此的看法

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrinil、

     感谢您的联系。 我们将审核您的问题和反馈、并在本周中旬之前回复您。

     一个简短的问题、这也有助于回顾一下、您的 PD 的内部电容是多少?  

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、电容最大为 0.75pF 为了方便您使用、我还附上了数据表。 THX。 请花时间帮助我Slight smile感谢 lote2e.ti.com/.../Photodiode-datasheet-_2800_BoxOptronics_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrinil、

     很抱歉、我错过了对您主题的回复。 感谢您再次与我们联系!

     我将我的反馈放在一个附加的文字文档上、如果您无法打开它、我还会在下面复制它。

    光电二极管:

    当 VR = 5V 时、0.6pF 至 0.75pF

    上升时间= 0.3ns à 带宽 0.35/(0.3ns)= 1.2GHz

    10mA 的最大电流

    典型电流为 240uA

     

    我的问题:

    1. TEST_IN 连接到 VS+以实现正常运行?
      1. 仔细检查、因为我无法从原理图中分辨出来
    2. 当输入 PD 电容为 1.5pF 时、CTRL 始终连接至 GND、5kOhm 跨阻增益 à 130MHz 闭环带宽(选择该值是因为该器件预计由偏置足够高的光电二极管驱动,以包含大约 0.5 pF 至 0.7 pF 之间的光电二极管电容贡献、而外部寄生电容介于 0.8 pF 至 1 pF 之间。)
      1. 如果不需要 TIA 的差分输出、最好更改为不同的放大器、因为不使用 CTRL 功能来实现开关增益(由于所选 PD 需要高计算的闭环带宽、我建议使用 OPA858 或 OPA855)

     

    回答的问题:

    1. OPA857 的输出是否为正电压? (只是想确认)
      1. 器件为正电压、但将是从 1.83V(设置器件内部直流偏置)摆幅至 0.6V 的脉冲信号
      2. 通过将阴极连接到正电源、将阳极连接到 OPA857 的 IN 引脚来偏置光电二极管。 这些连接可确保光电二极管提供输出电流、从而使 OPA857 输出降至参考电压=(5/9)× 3.3V = 1.83V 以下(在原理图中,不确定 PD 是指阴极还是阳极、但查看之前链接的 PD 数据表、VR = 5V 正电压,这适用于该器件)
    2. 我们可以从 IN 到 OUT 连接这样的电阻器和电容器吗?
      1. 是的、您可以将 732 Ω 外部反馈电阻器与内部电阻器并联。 但是、我不确定该器件使用低反馈电阻器时的效果如何。 如数据表的第 8.2.2 节第 21 页所示、添加此值会增加带宽、但我认为您选择的电容值可能会过高、从而导致闭环带宽甚至更低。
      2. 添加一个与 OPA857 的内部跨阻增益电阻器并联的外部反馈电阻器 RF。 该电阻器具有降低整体跨阻增益的效果、但会随着带宽的增加而增加。 (732 欧姆和并联电容器似乎过高,将会降低带宽)
    3. 在数据表原理图中、运算放大器后面有一个 25 Ω 电阻器。 这会影响增益吗? 还是射频的阻抗匹配?
      1. 这是一个非常好的问题和指出。 是的、当您加载 OPA857 时、这会影响您的增益、因为它会产生分压器。 如果输出到长电缆、则需要考虑这些电阻器、以确保总负载和阻抗匹配。 如果布线/长度对负载非常小、则不需要阻抗匹配:EVM 显示阻抗匹配+ 500 Ω 差分负载器件。 对于 500 Ω 负载(包括由每个输出端的内部 25 Ω 串联电阻产生的 GND 替代方案)、产生的增益为 5k Ω 内部选择的 4.5kΩ。

    e2e.ti.com/.../OPA857_5F00_Adrinil.docx

    此致、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束主题:

    E2E 阅读此主题(续): e2e.ti.com/.../opa857-opa857-schematic-review-plz