This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1903:SENSE4 反相输入未使用引脚端接

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS37, TPS3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548156/uc1903-sense4-invert-input-unused-pin-termination

部件号:UC1903
主题中讨论的其他器件:TPS37TPS3704

工具/软件:

您好的团队、

关于 UCC1903 的第 5 个引脚(SENSE4 反相输入)、我有一个问题。
如果没有使用此针脚、请告诉我如何处理终端?
查看内部方框图、可以看到该引脚似乎连接到放大器的反相输入端、并且同相输入端接地。
因此、如果第 5 个引脚保持开路、我担心外部噪声可能会导致故障。
为了防止出现这种情况、我认为有必要将引脚的电势固定在适当的电压(例如 PU)。
但在 另一个线程中、建议将其悬空。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    另一个线程正确、如果未使用 SENSE 4 反相输入引脚、则可以将其保持未连接状态。

    请问您是否可以在应用中使用较新的器件? 如果需要最大 40V 的 VDD、则可以改用 TPS37 等器件。 如果可以使用较低的电压  、我们建议使用 TPS3704。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我可以推荐 TPS37。 但是、您能否 对噪音漏洞问题发表评论?

    为什么 SENSE 4 反相输入可以保持悬空?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki

    我们只能保证数据表中列出的性能、因此无法保证该引脚在悬空时的任何噪声漏洞性能。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我收到了客户的其他问题。

    为什么 TI 将引脚悬空、而我们无法保证引脚的噪声漏洞性能?

    TI 是否 根据该引脚可以悬空的假设来设计器件?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki

    遗憾的是、除了数据表之外、我们没有任何有关此器件设计或规格的信息。

    -亨利