This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:失调电压补偿

Guru**** 2895430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549375/opa544-offset-compensation

器件型号:OPA544


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们的目标是通过输入电压控制输出电流、如图所示。
虽然理想的输出电流应该没有直流失调电压、但会由于输入失调电压而引入失调电流。
我们正在寻找对这种失调电压进行补偿的有效方法。
如果您有任何建议或想法、我们将非常感谢您的意见。

输入电压:

 -正弦

 - 0.1Hz~20Hz

 -高达 4V

此致、
Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya-San:

    您能告诉我您希望输出的最小电流电平是多少以及允许的最大失调电压误差吗?  假设您的图中有一个 1 欧姆的电阻器、您希望在输出端最大驱动 4A 电流、我是否正确? 此外、您是否知道将使用的电源值?

    就失调电压而言、根据您希望驱动的最低电流电平下所需的精度、运算放大器引入的失调电压可能只是您希望输出的最低电压的一小部分、因此对于某些应用、不需要调整失调电压。 此外、失调电压会随温度和电源电压而产生漂移、如 数据表中“规格“表的“失调电压“部分所示。 您可以通过我们 有关运算放大器的 TI 高精度实验室培训系列、详细了解不同的失调电压误差源。

    该器件在 4A 时具有短路电流限制、但可能会随温度的变化而变化并降至 4A 以下、因此如果您希望在 1 欧姆负载上驱动 4V 电压、我建议不要使用此器件、因为在高功率应用中、温升通常很高。 我建议使用 OPA549 等器件、此器件可在外部设置输出电流、并在需要时可在整个温度范围内支持 4A 电流。

    可用于调节失调电压、有多种技术、但以下技术最简单。 电位器本质上用作可变电压基准、其中基准电压可在+/-Vs 之间调节、并可用于抵消运算放大器产生的失调电压。 必须手动校准、因此这是仅用于初始失调电压的简单选项。 R1 以下将等于您的情况下的 R3。



    如果您想消除任何漂移、我转到另一个方向并使用伺服环路。 这种方法的工作原理是对输出看到的失调电压进行积分并通过反馈环路“校正“、本质上就是消除任何直流失调电压。 这种方法的缺点是、您必须确保 RC 电路不会衰减实际信号、该信号在 0.1Hz 时非常接近于直流。



    此致、
    Taylor Allan