This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:使用 2 个 5W(4 Ω)扬声器时的 TAS5825M IC 热数据

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550491/tas5825m-tas5825m-ic-thermal-data-while-use-2-pcs-of-5w-4ohm-speaker

器件型号:TAS5825M


工具/软件:

您好、

我们有一个新的项目并将设计 TAS5825M、接下来我们将检查这种芯片的热数据。

(1) 我们的设计将使用 2 个 5W(4 欧姆)扬声器、PVDD 将使用 12V、请问 IC 本身的热数据是多少。 以及如何通过公式得出它。

(2) 是否有散热解决方案文档?

这有点紧急、请尽快帮助、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们无法计算 IC 的热性能 、因为这 在很大程度上取决于电路板的布局布线。 有关布局建议、请查看 TAS5825M 数据表中的“10.4 布局“部分。  

    我建议使用 EVM 来根据您的应用特定设置测试热性能。 鉴于热性能令人满意、您可以在开发电路板时参考 EVM 布局布线。

    此致、
    Sydney Northcutt