This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6626:CMIR 规格

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2846, OPA365, LMH6626, LMH6559, OPA847, LMH6624, OPA846, LMH6639, OPA2810, OPA863, OPA607, TLV365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544882/lmh6626-cmir-spec

器件型号:LMH6626
主题中讨论的其他器件: LMH6559OPA847LMH6624、OPA2846、 OPA846LMH6639OPA2810OPA863OPA607、OPA365、 TLV365

工具/软件:

大家好、LMH6626 的 CMIR 是什么? 尝试在与负电源轨相差数毫伏的输入电压下使用该器件、但数据表仅提到存在 CMIR 之外、未提及频谱 CMIR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     这很奇怪、数据表未定义输入共模范围。 该器件不是轨到轨器件、这意味着它很可能无法降至负轨。 我会确认 这一点,并在明天回来给你。

      由于您尝试降低到负电源轨、为了让您指向输入可以降至-VS 的器件、您主要的规格问题是什么?

    感谢您向我们指出这一点、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、  

    这是非常可悲的消息。 感谢您的参与、让我知道您的发现! 只需告知您、这似乎是一些其他数据表的常见问题。 我认为最重要的是 LMH6559、也可能有这个问题。

    我尝试放大低侧电流检测电阻上的电压、该电阻上施加了非常快速的瞬态。 理想情况下、最小压摆率为 180V/us、1.5GHz GBWP、并尽可能低的失调电压。 我还会使用一个低于 8$的双路 RRIO 运算放大器、压摆率约为或高于 120V/us、以及 350MHz GBWP、且失调电压仍尽可能低。 不过、这里的关键是、它们必须能够关闭单端 12V 电源。

    谢谢你:)

    -托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     感谢您的耐心等待。 我们能够确认、在单电源下、输入电压范围为 0.9V 至 VS+- 0.2V。 我已将数据附在下面的 Excel 工作表中。 看来这似乎是我们本国收购的器件数据表中的一个问题。 感谢您向我们指出这一点!  

     有关低侧电流检测应用的放大器建议:

    • 180V/us 压摆率、1.5GHz GBWP、低失调电压的最小值(如果不需要 RRIO)
      • OPA847:3900MHz、解补偿稳定>= 12V/V、在 25°C 下最大失调电压为 0.5mV
      • LMH6626/LMH6624:1600MHz、解补偿稳定>= 7V/V、25°C 时最大失调电压为 0.5mV
      • OPA2846/OPA846:1750MHz、 解补偿稳定>= 7V/V、在 25°C 下最大失调电压为 0.5mV
    • 最小 120V/us 压摆率、350MHz GBWP、低失调电压、RRIO、成本敏感型 双放大器、12V 单电源
      • 这是一个有点更难匹配所有的规格由于 RRIO 在> 300MHz GBWP :/,下面有一些建议:
      • LMH6639 :单通道放大器, 12V 电源轨, 86MHz GBW, 200V/us 压摆率,输入接近 V-, 非常低的成本
      • OPA2810 :双通道放大器, 12V 电压轨, 70MHz GBW, 192V/us 压摆率, RRIO  2.266 美元| 1ku

      • OPA365、OPA607、TLV365、OPA863 是低侧电流检测应用最常用的放大器(但是,前三个不是 12V 器件)
      • 上升时间

        OPA607

        OPA863/A

        TLV365

        电源电压

        2.2V 至 5.5V

        2.7–12.6 V

        2.2V 至 5.5V

        最小稳定增益

        6V/V

        1V/V

        1V/V

        增益带宽积 (MHz)

        50

        50

        50

        压摆率 (µs μ s)

        24

        105.

        27

        Vos @25°C (max)

        0.5

        1.3/0.095

        2.

        Vos 漂移 (V/°C)(max)

        1.5

        4.4/1.2

        2.

        轨到轨

        输入接近 V-、输出

        IN、OUT

        IN、OUT

        Iq (mA)

        0.9

        0.7

        4.6.

        电压噪声 (nV/ )

        3.8.

        5.9.

        4.5.

        封装

        单通道:SOT23 (5)

        双通道:MSOP-8

        单通道:SOT23 (5)

        双通道:SOIC-8

        单通道:SOT23 (5)

        双通道:SOIC-8 和 MSOP-8

    e2e.ti.com/.../LMH6626-Common-Mode-and-Voltage-Output-Range.xlsx

    谢谢!
    Sima