This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:TL331

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550967/tl331-tl331

零件号:TL331
主题中讨论的其他器件: LM339

工具/软件:

您好、我们需要一些支持。   我最近订购的芯片上的快门闪烁有一些问题。 我们的研发团队希望使用特定芯片、因为芯片上需要特殊标记、所以很难订购。 DigiKey 您的分销商之一要求我们直接与您联系、看看您是否可以提供帮助? 有没有找到旧的芯片上有正确的标记?

谢谢您、

  • 摘要:
    • 问题与标记为 T1I8 的 TI 芯片有关
      • 导致快门闪烁
      • 调查发现、标记对应于新芯片 (TiB)
        • 这些架构还将具有新的芯片原产国/地区 CSO 和/或原产国/地区 COO
          • CSO:CU3、CCO:CHN.
          • CSO:Rfb、CCO:USA
    • 建议返回“旧“芯片
      • 封装标识:
        • T1IS
      • 芯片原产地 (20L) CSO:
      • Chip 国家/地区 of Origin (21L) CCO:
        • 美国
      • Dan 确认标有 T1IS 的芯片已解决问题
    • Becca 从 Digikey 订购芯片
      • 无法指定 CSO 或标记
      • 这些标记为 T1I8、COO:USA 和 CSO:Unknown
      • 它们不工作–与标记为 T1I8 的其他芯片相同
    • Melissa 联系了 TI、被告知要投诉并联系分销商进行排序
  • 后续步骤:
    • 基于以上内容: 需要向 Digikey 或其他分销商询问标有 T1IS 的芯片、该芯片将具有 CSO:SHE 和 COO:USA
      • Becca 联系技术支持
    • 如果无法实现这一点、我们需要考虑其他解决方案
      • 注:Dan 一次性测试了标记为 T1IG 的芯片也解决了该问题

谢谢、

 

TL331IDBVR   

      • 封装标识:
        • T1IS
      • 芯片原产地 (20L) CSO:
      • Chip 国家/地区 of Origin (21L) CCO:
        • 美国
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rebecca、

    TL331 已经过多个 PCN。 这些 PCN 可在 Digikey TL331IDBVR 产品页面上获得。

    请参阅 LM339 系列应用手册、其中总结了更改、第 3.6 节和 6.3 节:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    请注意、“T1I8、T1IG、T1IL 和 T1IS“标记不是生产日期代码、而是组装地点的差异。 不同的组装地点可能会根据芯片供货情况使用不同的芯片。

    生产日期代码以行序列的形式在封装顶部边缘周围进行编码。 我们需要查看封装的特写照片、或者标签的照片、以确定使用的裸片。 请注意、“旧“(Ji1) 芯片和新的 TiB 芯片都来自美国 (SHE vs. RFB)。 请参阅应用手册第 3.5 节中的表。

    简短的回答是,她的“旧“芯片不再生产,不再可用。 这不是一个长期的解决方案。 将来仅提供 TiB 版本 RFB。

    需要找出根本原因。 在数据表规格范围内运行时、各器件之间不应有任何差异。 我们发现的最大问题是客户违反了“上述两个输入“规则(请参阅 AppNote 的第 6.8 节)。

    他们能否提供良好和不良操作的原理图和示波器照片、供我们查看以找到问题?