This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA445:OPA445AU/2K5

Guru**** 2579795 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550615/opa445-opa445au-2k5

部件号:OPA445


工具/软件:

您好:
我们目前正在    设计中使用配置为比较器的 TI 器件 OPA445AU/2K5(运算放大器)。 此应用要求最大数据速率为  9600 波特
请您确认这款器件是否适合作为  9600 bps 的比较器长期运行、尤其是考虑到时序性能、可靠性和预计  10 年产品寿命
此外、您能否详细说明  该器件在比较器模式下使用时的恢复时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA445 没有轨到轨输出。 但如果您的电路考虑到这一点、它就会起作用。

    恢复时间既未指定也未得到保证。 您必须自行测量、但最多只需几 µs μ s、即对于 9600 波特而言足够快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:  

    此器件是否适合作为比较器 在 9600bps 下长期运行、尤其是考虑到计时性能、可靠性和预计  10 年产品寿命

    我同意克莱门斯的意见。 根据您的数据速率、BW 和压摆率都应满足要求。 最好是针对您的应用进行查看。 请注意输入 Vcm 范围和 Vout 输出摆幅、因为这不是 RRIO 运算放大器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond