This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:在 RTD 的模拟线性化公式中计算 RTD

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549276/opa188-calculating-of-rtd-in-analog-linearization-of-rtd-formula



工具/软件:

您好、

我遇到了非常有趣的 slyt442.pdf、它涉及电阻式温度检测器 (RTD)。 我还找到了布鲁斯·特朗普的 PowerPoint 演示文稿 (Annotatedmathic solution.ppt),它显示了如何使用 Mathcad 重新排列公式。

slyt442:

最后一个公式针对 VO 求解、仅包含一个未知因素、即 RTD 电阻 R (RRTD) 本身。 因此、我想我只需重新排列公式来求解 RRTD、插入 ADC 测量的 VO 值、然后获得相应的电阻。

但不幸的是、在我看来、该公式并不是真正针对 VO 求解的、而是针对 RRTD、而只是用 VO 标记。 可能是这样吗?

“标注的数学求解.ppt“:  

我的问题是:
 如果您仅 将由 ADC 测得的输出电压 VO 连接到运算放大器输出、那么该公式如何计算 RRTD?
由于 RTD 本质上由恒流源驱动、您是否还需要了解流经该 RTD 的电流? 这对我来说似乎有点不准确...

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    以下是电源点、显示了 VOUT 和 RTD 公式的推导。  RTD 公式根据 VOUT、VREF 和电阻器值提供了 RTD 的值。  我使用 TINA 检查了结果、结果运行良好。  请注意、电阻器容差和 VREF 容差会显著增加误差。  我认为、使用此方法时、目标是消除非线性、并使用校准来校正容差误差。  该方法在 90 年代和 21 世纪初普遍用于仅模拟 RTD 调节。  替代方法是使用 Callendar Van Dusen 方程或查找表以数学方式校正 ADC 测量、而不是使用模拟线性校正。   《RTD 测量基本指南》 是介绍此方法的 RTD 的优秀文档。  我只提到这一点、因为我认为数学校正可能是使用 ADC 时的最佳方法。  我认为、当信号路径为纯模拟路径(即运算放大器或电流变送器)时、这种方法很实用。

    以下是文档和 TINA 源文件:

    e2e.ti.com/.../RTD_2D00_linerization_2D00_Aug_2D00_5_2D00_2025.pdf

    e2e.ti.com/.../RTD-Linearazation.TSC

    此致、艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、艺术、

    非常感谢您的推导。 对我来说、它也很好。

    此致、Chris