This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:-

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550244/tpa3116d2--

器件型号:TPA3116D2


工具/软件:

只有在 PLIMIT 和 Rinn 引脚短路时才会获得输出、但音频失真、IC 变得非常热。

您能否为 PLIMIT、GAIN/SLV 和 GVDD 引脚提供正确的电压电平和连接详细信息? 我还需要正确的原理图。

我在右声道使用单通道输入、左声道接地。

放大器配置为 BD 主模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PLIMIT 和 GAIN/SLV 可具有多种电压电平、具体取决于外部分压器设置。 它们应低于 GVDD、 GVDD 应~6.9V  

    可在数据表第 26 页找到应用示意图以供参考。  

    您能否分享您的原理图以供审核? 似乎有些配置不正确。

    此致、
    Sydney Northcutt