This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:有关与 400V 直流线路的兼容性的查询

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AFE031-DF1, PLC010935BP, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550326/boostxl-afe031-df1-query-regarding-compatibility-with-400v-dc-line

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
主题: PLC010935BPTHS6222 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们想使用上述评估板在 400V 直流电力线上进行 PLC 通信。

输出功率:3300 瓦

输出电压:250V ~ 450V 直流

输出电流:10A DC

应用:用于 EV 的交流/直流充电器

我们有以下提到的问题:

1.该解决方案是否与上述应用用例兼容?

2.如果是,是否有相同的用户指南/手册?

3.除此评估板外、还有其他可用于上述应用的 TI 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我将帮助支持这些问题。

    在研究 BOOSTXL-AFE031-DF1 的兼容性时、我可以重新提出问题吗?

    您为此系统实施了什么 PLC 调制方案/类型?  是否有特定的标准或使用频率?

    我们还有其他适用于太阳能快速关断的解决方案和类似的解决方案、例如配备 THS6222 线路驱动器的 PLC010935BP BoosterPack 板。

    此致、

    Alec