This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353:有缺陷产品的 Pin1&7 输出量低

Guru**** 2814765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549350/lf353-the-pin1-7-output-of-defective-products-is-low

部件号:LF353


工具/软件:

你(们)好

NG 产品的 Pin01&07 输出低 20~30mV、而良好产品的输出为 70~90mV

e2e.ti.com/.../LF353DR-stk.pdf

e2e.ti.com/.../LF353D.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    这些器件的配置有些复杂。  我假设您提供的输出电压与预期输出相关。  当我们认为器件是好的还是坏的时、我们会根据器件是否符合数据表要求来确定器件。  您是否知道您认为运算放大器不符合哪种规格?  是否可以在良好和不良设备之间执行 A-B-A 测试(下面是 A-B-A 交换测试的定义)。  您调用 NG 的器件可能确实存在问题、但它们也可能与老一代器件不同、并且仍满足数据表要求。  如果您无法了解器件的数据表规格、这将对调试过程非常有帮助。

    ABA 测试 : 概述:A-B-A•交换是一种验证技术、在应用程序故障排除过程中至关重要。 •确认受测器件 (DUT) 遵循不合格行为在•将 DUT 返回 TI 器件进行分析之前、需要完成 A-B-A 交换。

    此致、艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    但是、PCN 信函没有具体说明 IC 特性的任何差异、 您能向我解释一下吗?

    e2e.ti.com/.../PCN-_2D002D00_LF353D.pdfe2e.ti.com/.../PCN_2D002D00_LF353D_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    可以看到这个。  这需要几天时间。

    艺术