This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:该器件的仿真需要帮助。

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542336/opa858-need-help-with-the-simulation-for-this-device

器件型号:OPA858


工具/软件:

´m、我使用 OPA858 器件进行仿真 、得到了一些出乎意料的频率响应峰值。 然后、我进行 了一些基本仿真、以便尝试获取和验证运行参数、并且频率响应存在一些我没想到的变化。  

我´m 复制 第 2 页“跨阻放大器须知–第 1 部分“文档的仿真理念、以确定 环路增益 Aol 和 1/β 的幅度和相位。 我希望出现一条  像 文档中所述的曲线

但我宁愿获得  这一张  

可以看到、接近 1GHz 的幅度响应中会引入 SoM 类型的零点、然后引入一个极点。 Aol 的相位也在同一频率出现一定的扰动。

电路 i´m simulatin 是这一个  

模型 i´m 使用从 opa858 网站提取的 i 和在 Altium 中进行的 Im 仿真。  

我将下部电路中的 Aol 定义为 Vo/V-2、将上部电路中的 B 定义为 V-/V02 、然后计算 th E1/B

当我将 R1 值从 100K 更改为 0.0001 欧姆时、我获得了该结果

您能理解为什么我会得到这个结果吗?

 之所以出现问题、是因为我在对这个电路进行仿真

 我´m 这个结果

在这里、i[m 尝试使用公式 (v (VDUT+)-v (VDUT-))/(v (VDUT-)-v (out))/100K Ω)来获得 R8 电阻值

对于低频、我得到了正确的值、但随后 25.14MHz 处有这个峰值、我没有预料到、 需要了解消除这个峰值所发生的情况。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Houari、

     我们很抱歉您之前错过了您的主题。

     感谢详细的文章、是的、您是正确的稳定性仿真应该与第一个图中的结果类似。

      以下是有关进行稳定性仿真的详细 e2e 主题: OPA855 TIA 详细示例

      对于您的特定初始电路、在输出处断开环路时、我重新创建了以下内容:  

      在这里、它在输入端断开环路:

      在上述情况下、由于环路增益相位< 45 度、此电路将不稳定。 这是因为不包含输入/反馈电容来针对>7V/V 的噪声增益进行整形、从而确保该器件的稳定性。 在 CF 中、TIA 自然具有高闭环增益和噪声增益:1 + CInputTOT/TIA。  

      看起来您在输入端断开环路、但仍需要包含放大器的输入电容(由于在输入端断开环路)、并且不包含反馈电阻器。

      对于您的实际电路、这是来自 PD 的输入电流源、还是常规电压源、需要根据电压源输出切换增益?

    谢谢您、

    Sima