This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550036/ina190-ina190

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件:ISO1228

工具/软件:

我想测量在 24V 直流电压下工作的金属检测传感器的电流消耗、该传感器采用 PNP 样式 output.it、在 IDELE 状态下的电流消耗为 10mA 和金属检测事件 12mA / max 15mA。 因此、我想测量这种微小的电流变化、作为传感器是否工作的状态指示。
请提供合适的器件/ IC 来实现我的目标。 有时电源路径会有噪声、因此需要更高的灵敏度和滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有电感式 TPD PNP 传感器(器件型号 NI75U-Q80-VP4X1-H1141)通过隔离器 IC 连接、作为物联网器件的输入。 请参阅方框图。
    我想生产另一款基于嵌入式 MCU 的器件、来保证 TPD 传感器正常运行并希望检测故障情况。
    1) 传感器未通电
    2) 传感器短路
    3) 从隔离器输出线路/断线,悬空
    我的逻辑存在三个故障情况。
    因此、我想再连接一个基于 MCU 的器件、并希望通过电源路径或输出路径来诊断这些细节。
    我想在具有并行模式或串行模式输出的输出线路上使用 ISO1228 进行分析。 有可能
    使用此 ISO1228 来检测上述情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudeep、


    我可以从 INA190 的角度回答您的问题、对于 ISO1228、您需要创建另一篇文章、为支持该器件的团队寻址。

    INA190 是我们非常精密的器件之一、具有 0.5pA 的极低 Ib、因此可将其用于您的应用中。 为了解决噪声问题、可以添加输入滤波器来进行滤除、详见数据表。  

    此致、
    Mallika Senthil