This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:HGND 悬空、以 PE 和 INN 为基准

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550125/amc3330-floating-hgnd-with-respect-to-pe-and-inn

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件:TIDA-010232TS5A22364

工具/软件:

您好:

在设计指南“AFE 用于绝缘监测“ TIDA-010,232,2023 年 6 月修订版 C(图 2-8)中、我看到 HGND 连接到 INN 和 PE(有线输入)以用于隔离监测前端 我有几个问题总结如下:
-可以将 HGND 和 PE 分开吗(PE 将连接到感应电阻器的底部、但 HGND 将从 PE 悬空)
-可以断开 INN 与 HGND 的连接(即用于校准电路)吗?
-对于在 HGND 和 PE/INN 之间连接的开关,当该开关打开时,是否存在与关断电压有关的任何问题。 INN 将切换至+1V 电压基准(以 HGND 为基准)。  

PE <> HGND 和 INN <> HGND 连接
我想知道是否需要像参考设计中那样将 HGND 连接到 PE、或者是否只因为 INN 始终连接到 PE(仅用于传感目的)而这样做。  

我看到之前关于将 INN 连接到 HGND 的一些评论、以确保我们保持在高侧共模输入电压范围内(即–2V 至 3V)、但将 INN 从 HGND(而不是+1V 基准)切换是否存在任何问题、这将使我能够通过 Rsense、INN 和 INP 上的基准电压来切换校准电路(请参阅随附的)。  

校准电路
我计划添加一个带有电压基准和两个 SPDTS 的校准电路、如图所示。
在我的三点校准电路(–1V、0V、+1V) 中、我将在 INP 和 INN 之间交换 VREF 和 HGND 输入、以便我可以有效地在输入端注入–1 或 1V 电压、但这样我就不能将 INN 短接至 HGND、将 HGND 短接至 PE。 (我将使 Rsense 的底部保持连接到 PE)。  

校准开关电压额定值 (SW_INN、SW_INP)
在这种情况下、我们将仅在高侧隔离开关 (U3、U4 TPSI2140) 打开时进入这种情况、因此我将依靠 TPSI2140 承受整个电池包电压、因此我想我可以使用正常的~Ω VCC 额定值开关、如 TS5A22364(尽管我正在寻找两个独立的输入)。 似乎在断开 PE 和 HGND 并将 INN 连接到 VREF (HGND + 1V) 后、节点浮动的最大电压差将为 1V、由电压基准(以 HGND 为基准)保持。  

还是需要在 PE 输入上添加另一个 TPSI2140 来完全解耦该节点?  

感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    您的应用是什么? 您能详细解释一下校准电路吗? 有效共模电压现在是 1V 吗? 输入将在之间摆动什么?  

    此致、

    Eva