This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:瞬态情况下的最大灌电流限制

Guru**** 2984080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4188, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550466/opa4188-max-sink-current-limit-for-transient-case

部件号:OPA4188


工具/软件:

您好:

如果通过串联电阻器将外部电压施加到输出从而导致输出灌入电流、则输出为所有 4 个通道可以灌入多少电流? 施加的电压将小于电源轨且持续时间小于 1ms。 数据表指定了 18mA 的连续接地短路额定值、但仅适用于 1 个通道。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣,  

    数据表指定了 18mA 的持续接地短路额定值、但仅适用于 1 个通道。

    是的、这是 25°C 时的规格、其中最大值为 拉电流或灌电流。 对于 25°C 下的正常运行、我们讨论的是 ISC 系数的 60-70%或–12.6mA 室温下的+/ISC。   

    在整个温度范围内、下图更为真实、可能约为 8 –10mA、输出通道上会出现一定的电压降。   

    对于四通道 OPA4188、这里是热性能信息。 如果您告诉我负载值和类型、电源轨以及输入频率、可以计算总功率耗散+静态功率、那么我们能够计算出高于 Tamb 的 Tj 温度。 对于低功率运算放大器、IC 的温度通常不是问题。 OPA4188 应该能够在额定温度范围内为给定应用提供额定电流。   

    如果您的应用需要更大的电流  、则可能需要添加电流提升器、例如 BUF634A、其他运算放大器缓冲器或类似的电流提升器方法。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond