This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6171:LM6171AIMX

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548970/lm6171-lm6171aimx

器件型号:LM6171


工具/软件:

尊敬的先生

我们收到了 LM6171AIMX/NOPB 的部件、参考下面的照片、我们注意到包装盒上带有 COO=Germany 标签、有些  是 RoHS 豁免、有些没有。

 此器件的以下标签是否正常? 有任何疑虑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena、

    包装标签中显示的符号看起来正确。 我在 TI 网页上附加了一个链接、指明了这些符号的含义。 如果这些产品是通过我们的工厂或授权分销商购买的、我将不会有任何疑问。 出于各种原因更新了封装标签。

    标识产品标签|环境信息(环保信息)|质量和可靠性|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么在同一站点组装部件时 RoHS 标识识别与 PbFree 和 RoHS Exemp 相同、并且根据数据表和网站信息、此 MPN 是 NiPdAu、即 PbFree。 但是、为什么 RoHS 豁免是其任何符合 RoHS 标准的材料豁免。 对于此 MPN 的任何认证、您有没有任何 PCN?  

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena、

    我可以要求我们的项目经理看看是否可以提供任何信息、我会尽快回复您。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena、

    我与团队成员联系以获得更多信息、但我想知道您是否可以提供相关标签的批号。 这将是我们需要进一步研究这一点的信息。

    此致、

    Ignacio