This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:连接失败

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-SCB, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551117/ina226evm-connection-failure

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:TI-SCB

工具/软件:

我将 传感器控制板 (TI-SCB) 连接到 INA226EVM 以通过 USB 端口对其进行控制。 我按照 TI 网站中所示在 PC 上安装了驱动程序(使用 Driver_Installer PAMB_USB_PAM__LW_AT__-v4.2.0.0.exe 安装程序)。

但是、当我运行在线 INA226EVM_GUI 时、会显示消息 “Connection Failure–No SCB controller detected“。 我尝试使用不同的 USB 端口并更改 PC、但没有任何更改。

这是驱动程序的问题、还是主板有硬件问题?

我可以做什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    这 可能是驱动程序问题。 大多数人需要使用管理员权限安装驱动程序才能正确安装驱动程序。 然后、您可能需要手动关联驱动程序。 屏幕截图中弹出窗口的 e2e 链接详细介绍了如何手动关联驱动程序、但下面是指向另一个讨论了常见问题的 e2e 的链接、还介绍了如何手动关联驱动程序的详细信息(此屏幕截图中还包含指向 e2e 链接):

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394766/ina226evm-unrecognized-evm

    此致、

    Mitch