This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:HV Spannungsversorgung

Guru**** 2581305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550167/ths3491-hv-spannungsversorgung

器件型号:THS3491


工具/软件:

Sehr geehrte Damen und Herren、ich arbeite an einem Hochspannungsnetzteil、das die Bereiche von +–40V und –40V bis 80V abdecken Muss。 Die Versorgung erfolgt mit 230 V aus der Steckdose。 Haben Sie Designideen, wie ich dieses Netzteil realizieren könnte? Es muss so schnell wie möglich sein, z. B. mit einer Anstiegsrate von 10/ns.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Enes、

    在下面添加英文翻译(假设这是德语)

    女士们、先生们、我正在研发一款必须覆盖+–40V 和–40V 至 80V 范围的高压电源。 插座的电源电压为 230 V。 关于如何实现这种电源、您是否有设计想法? 它必须尽可能快、例如上升速率为 10ns。

    您能解释一下“+/-40V 和–40 和–40V 至 80V“的含义吗? 您是否想设计一个直流输入为 230V、直流输出为–40V 至 80V 范围的转换器? 所需的功率级别是多少? 什么是应用程序? 是否需要隔离?  

    乍一看、反激式转换器可能是适用的。 但是、我们需要提供更多的建议信息。 您可以在此处找到我们的反激式/ Flybuck 转换器: https://www.ti.com/power-management/flyback-flybuck.html

    我还建议使用 Webench designer (webench.ti.com/.../switching-regulator) 和 Power Stage Designer (https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER) 来帮助您进行 设计。

    此致、

    Jonathan Wong