This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:两个通道上出现过流问题

Guru**** 2686365 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546702/tas5822m-over-current-problem-on-both-channels

器件型号:TAS5822M


工具/软件:

您好:  

我们正在开发一个包含 TAS5822M 的原型、该原型配置了一个微芯片微控制器。

到目前为止、我们已经正确配置了放大器(PBTL 单声道)、并发送 I2S 信号。

如果我们以 8/9V 的电压为放大器上电、则没有显示任何误差、我们可以在输出通道中看到正确的信号。

如果我们在较高电压(甚至更高 100/200mV)下为放大器加电、则不起作用、并且会在寄存器 0x70 中显示两个通道的 OC 误差。

以下是放大器由大于 8V 的电压供电时读取的寄存器:

0x68 -> 0x01

0x70 -> 0x03

0x71 -> 0x00

0x72 -> 0x00

0x73 -> 0x00

我们还尝试在启动后增加电压。 最初、我们以 8V 电压为放大器上电、 通过增加 PVDD、它 可以工作至 20V、然后关闭(输出中的音频信号不会发生任何变化)。

我们还烧录了一个放大器、同时尝试使用更高的电压为其上电。

这个问题非常紧迫、因此我 期待着你的回应。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 请在 24 小时后回复。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的耐心。

    是在启动时还是在开始播放音频数据后发生故障?

    您能分享原理图和布局吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在启动时 、我们测量 10mA、我们假设这表示放大器处于睡眠模式。 当放大器正常工作时、我们测量 30mA。 启动后立即读取寄存器、并出现 以下错误:

    0x68 -> 0x01

    0x70 -> 0x02

    0x71 -> 0x00

    0x72 -> 0x00

    0x73 -> 0x00

    这是 oroginal 原理图:

    我们进行了以下更改:

    未安装变压器 T1;

    在 L2 之后添加了一个 0.68uF 电容器、在 L7 之后添加了另一个电容器;

    在 Pvdd 引脚和 GND 之间添加了 390uF 电容器;

    为 PDN 引脚安装一个 10k Ω 上拉电阻器。

    在放大器底部焊盘上焊接了一张铜层并接地。

    这些是未进行上述修改的顶层和底层布局。

    e2e.ti.com/.../BOTTOM.pdfe2e.ti.com/.../TOP.pdf

    感谢您的答复和亲切的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我能够查看原理图、并且我推荐的所有更改都包含 在您的修改中。 您是否注意到与修改后的配置有任何性能差异?

    我将并行检查布局。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、我们确实看到了不同之处。 在进行修改之前、它在任何电压下都不起作用。

    我还想通知您、我们的办公室将关闭至 9 月 1 日。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的。 输出现在符合您的预期吗? 当您返回办公室时、请随时在此处更新。  

    此致、
    Sydney Northcutt