This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:失调电压修整功能

Guru**** 2579245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550793/opa627-offset-trim-function

器件型号:OPA627


工具/软件:

您好:

在最新的 OAP627 数据表中、偏移修整引脚已消失。   
在修订历史记录中被描述为“更新了引脚配置和功能中的引脚配置图和功能表“是否删除了失调电压修整、这是精密  OPA 的基本功能?
一些现有设计使用了此修整功能、为了将新版本的 OPA627 器件填充为确保 EE 原始直流性能、有什么权变措施或建议?
此致、
望月   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mochi、

    运算放大器上偏移修整引脚的最初目的是使用电位器将 Vos 调整到最小值。  当时该功能很受欢迎、大多数运算放大器的失调电压都在毫伏范围内、可以使用修整将 Vos 从毫伏降低到数百微伏(提高 10 倍)。  许多现代运算放大器的失调电压可达到数百微伏、甚至是单个微伏电平、因此这些器件中未添加失调电压修整引脚。  OPA627 在最坏情况下的失调电压为 125uV、典型值为 25uV、因此我们决定消除该特性。  一些客户将失调电压修整引脚用于除尽可能减小失调电压之外的其他目的、因此在这种情况下取消修整可能会导致其应用出现问题。  在您的情况下、我们是不是只是尝试尽量减小失调电压?  如果是、我认为您可以直接依赖良好的失调电压、而不使用修整。  如果 125uV 的失调电压不够低、还有其他引脚对引脚运算放大器没有修整引脚、但确实具有更低的失调电压。   如果这是您的目标、我们可以寻找偏移较低的器件。  有几个(极少数)器件仍具有修整引脚。  如果您的申请人将修整引脚用于除最小化失调电压以外的其他目的、我们可以寻找替代方案。  但在这种情况下、我相信我们会发现具有 OPA627 出色规格的方案。  任何仍具有这些引脚的器件都可能是规格更宽松的通用器件。  最后一种选择是更改 PCB、以更新运算放大器电路拓扑。  下面的图像展示了如何实现这一目标。

    我希望这些信息有所帮助。  

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Art-San、
    我很荣幸有你的建议。
    测量设备存在长尾生产、使用修整电位器填充 OPA627。   
    我们知道、如果从系统设计的角度来看 BiCom3 版本的 OPA627 失调电压性能不够、则需要使用 PCB 来添加外部偏置电路来修整直流失调电压。
    PCN 完成了这种主要的功能更改、这一点几乎不遗憾。 新的 OPA627 非 Difet 器件参数得到了很大改进、例如偏移量/GBW/Difet SR。 它看起来像一个新设计的芯片和不同类型的 OPA 器件。 无论如何,我们看到的是原始版本的历史溢价 OPA 的生命周期。
    此致、
    望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-San、

    感谢您发送编修。  我会将您对裸片变更的反馈转发给管理层。  很抱歉此更改带来的困难。  如果您还有其他问题、请告诉我。

    艺术