This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES11A:RES11A:有关 RES11A 的 GND/SUB 连接的问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551275/res11a-res11a-question-about-the-gnd-sub-connection-of-res11a

器件型号:RES11A


工具/软件:

Raymond

您提到的直流泄漏电流 最大流入基板的流量是多少 工作 温度?

Ryoichi 图片中: 总电阻值是 Rin+RG=1k Ω 还是部分 电阻 Rin=1k Ω?

谢谢、

Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:  

    我将关闭此查询、因为这是重复的、并且已请求关闭。  

    好极了。

    Raymond