This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:如何处理直流故障?

Guru**** 2583275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549870/tas6754-q1-how-to-handle-dc-faults

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

由于默认会启用直流检测、因此在 4 个通道上播放 I 后、我发现所有 4 个通道都处于故障状态。 我无法再播放。 我检查了所有寄存器、发现寄存器 0x8e 的值 0x0F。 这意味着在 4 个通道上检测到直流故障。  如果我使用寄存器 0x06 禁用直流检测、则所有通道都没有故障。 请您告诉我我 该怎么办? 我是否必须修复直流故障?  或仅禁用直流检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏

    请使用数据表启动脚本进行初始化。 帮助您避免直流故障触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了数据集启动、但某些通道上仍然存在直流故障。  如何解决?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏

    我发现您提出了一个新问题、将在此处结束。