This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311-Q1:有关高侧故障的查询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549426/amc3311-q1-inquiry-regarding-high-side-failure

器件型号:AMC3311-Q1


工具/软件:

失速情况

输入电压: 0 ~ 1000V 直流

OPAMP 输入电压:0 ~ 2V

问题 1:  当高侧 LDO、DC/DC 或模拟输入等元件损坏时、是否会发生失效模式电压输出?

问题 2: 如果隔离运算放大器因高侧输入端 (IN→HGND) 的过流而损坏、是否能保持隔离性能?

问题 3 触发失效模式输出的条件是什么? (除下面指定的条件之外,是否有其他条件?)
    数据表指定了两种失效防护输出条件:
     1) 由于高侧功率损耗、低侧未接收到任何数据
     2) 高侧 DC/DC 或 LDO 输出电压降至欠压阈值以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Heeyul、

    Q3。 触发失效模式输出的条件是什么? (除下面指定的条件之外,是否有其他条件?)
        数据表指定了两种失效防护输出条件:
         1) 由于高侧功率损耗、低侧未接收到任何数据
         2) 高侧 DC/DC 或 LDO 输出电压降至欠压阈值以下[/报价]

    如果高侧未正确供电(这可能是由于高侧元件和芯片损坏)、或者低侧未接收到数据(这可能是由于高侧未正确供电,或者由于对芯片造成任何数据无法传输)、则会显示失效防护输出

    [quote userid=“661410" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549426/amc3311-q1-inquiry-regarding-high-side-failure 如果隔离运算放大器由于高侧输入端 (IN→HGND) 的过流而损坏、是否会保持隔离性能?

    请查看以下内容: https://www.ti.com/lit/wp/slyy081b/slyy081b.pdf?ts = 1723222033806

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在文档 (sly081b) 中,它表示当故障模式 2 发生时,基本绝缘保持不变。
    如果将此应用于 AMC3311-Q1、是否意味着即使在发生故障模式 2 后、仍能满足数据表第 6.6 节中所述的绝缘性能?

    2.但是,数据表指出,如果超过限值,绝缘性能可能会受到影响。
    这不是自相矛盾吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Heeyul、

    在文档 (sly081b) 中、它说当出现故障模式 2 时、基本绝缘保持不变。
    如果将此应用于 AMC3311-Q1、是否意味着即使在发生故障模式 2 后、仍能满足数据表第 6.6 节中所述的绝缘性能[/报价]

    该器件是一款基于双电容器的隔离器、具有增强型隔离等级。  如果发生应力事件并损坏高侧裸片和电容器、则隔离性能会从增强型等级降低到基本型等级。

    [引用 userid=“661410" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549426/amc3311-q1-inquiry-regarding-high-side-failure/5965905 ]但是、数据表指出、如果超出限制值、绝缘性能可能会受到影响。
    这不是自相矛盾吗?

    如果出现足够的损坏、绝缘性能会降低(增强为基本型)。

    谢谢。