This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:如何测量三相交流电的相电压

Guru**** 2523320 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550781/amc3330-how-to-measure-the-phase-voltage-of-a-three-phase-ac

器件型号:AMC3330


工具/软件:

我想测量最大输入电压为 264VAC 的三相交流电的每个相位的电压。 是否可以使用 AMC3330 使用以下电路配置来检测每个相位的电压 (R、S、T)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norinobu:

    您能否提供一些有关您申请的详细信息?

    可以、此配置可用于测量 3 个相位。  您还可以查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是三相图腾柱 PFC 的输入级。 该 PFC 的控制要求检测输入侧每个相位的电压。 (控制装置将反馈应用于输入电压。)
    您提供的应用手册介绍了如何测量线电压、我是否正确理解图中所示的配置足以测量相电压?