This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:使用基准电压与仅增加电压检测增益

Guru**** 2785955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, TMS320F28051, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550014/amc1351-using-reference-voltage-vs-just-increasing-gain-in-voltage-sensing

器件型号:AMC1351
Thread 中讨论的其他器件:OPA320TMS320F28051

工具/软件:

您好:

我正在设计一个 电机控制器、并使用 AMC1351 来测量直流母线电压、使用 OPA320 将差分输出转换为 TMS320F28051 处理器的单个输出。 但是、查看 AMC1351 文档 时、我有点困惑、为什么在使用 OPA320 转换为单个输出时应该使用基准电压。 不能仅仅增加运算放大器的增益以使其输出电  压在 ADC 的范围内(在本例中为 0V 至 3.3V)?

另外、在为差分转单输出级设计滤波器时、应该如何 确定截止频率应该是多少? 我假设它应该与 ADC 相关、但我似乎无法在   TMS320F28051 数据表中找到任何带宽信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilfred:

    数据表的第 8.2.2.2 节可能对您的项目有帮助。  

    您能详细阐述一下您的 Vref 问题吗? 您是否有您的想法示意图?

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在下面上传了我的想法的快速示意图。

    详尽说明、我想通过其电阻器网络增加运算放大器的增益、使输出信号跨越接近、甚至接近 ADC 输入的全范围。 目前、AMC1351 将输出 0.75V 的电压、OPA320 将应用 4.4V/V 的增益、以将 ADC 输入的输出电压增加到 3.3V(这并不考虑运算放大器输出端 RC 滤波器感应的电压变化)。

    我的问题是、是否有必要应用 AMC1351 数据表中所示的 Vref? 据我所知、Vref 的目的是增加输出电压、使其处于 ADC 可接受的电压范围内。 根据数据表、如果 R1=R2=R3=R4、则运算放大器的输出将只是输入电压+ Vref。 不过、是否不使用基准电压、而是仅仅增加运算放大器的增益以使其输出更大、因为它具有相同的用途?

    了解了几种电机控制器设计、我不断看到这种情况下使用了基准电压、但我想知道仅在没有 Vref 的情况下实现设计是否有显著差异。



    谢谢您、
    威尔弗雷德一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilfred:

    Vref 可按您拥有的方式设置为接地。 Vref 主要用于改变输出共模电压。  

    此致、
    Eva