This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2391:晶圆供货情况

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550976/opa2391-wafer-availability

器件型号:OPA2391


工具/软件:

尊敬的 TI:

我们正在开发一个涉及智能隐形眼镜的项目。 我们希望使用 OPA2391YBJR 放大器进行传感器控制、但它们确实很薄!

来自爱达荷州博伊西的美国半导体能够将整个晶圆薄至 100 微米以下、以便放置在柔性电路上。

我们是否可以购买 2 个或更多整片晶圆(直径可能为 200mm?) TI 提供、最好不连接任何 BGA(焊球编号阵列)、因为我们必须将其移除。

提前感谢、

John Bell 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    OPA2391 是一款封装级修整器件。 这意味着它的失调电压和温漂是在封装后调整的。 因此、即使 TI 同意向您销售整 片晶圆、这些裸片也会未经修整、从而导致其输入失调电压和漂移远高于其数据表中规定的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢马雷克,我真的很感激快速和具体的回应:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴帮助,即使这不能解决你的困境。