This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1305C1:关于 TRF1305C1 噪声性能

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TRF1305C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551260/trf1305c1-about-trf1305c1-noise-performance

器件型号:TRF1305C1
主题中讨论的其他器件:LMH5401、

工具/软件:

尊敬的、TI 团队:

如下图所示、TRF1305C1 是否具有与 LMH5401 类似的噪声性能数据?

我计划使用 TRF1305C1 进行 DAC 输出转换以实现 D2S。 我们的应用对直流噪声具有非常高的要求。

我目前使用的是 LMH5401。 TRF1305C1 的直流噪声性能是否比 LMH5401 更好?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

      与 D2D 相比、 由于共模噪声、D2S 运行具有更高的输出噪声。 我在 D2S 模式下不对 LMH5401 和 TRF1305C1 进行比较。 我们将测量并尽快回来。

    此致、

    Hruday