This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859-Q1:在 3.3V 单电源下运行时、OPA859-Q 的共模输入范围是多少

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA859-Q1, OPA859, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529941/opa859-q1-what-is-the-common-mode-input-range-of-opa859-q-when-operating-from-single-supply-3-3v

器件型号:OPA859-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA859TLV7011

工具/软件:

尊敬的团队:

下面所示的共模范围是否意味着、当从 3.3V 电源轨运行时、我只能提供高达 1.9V 的电压。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但只能保证 0.4V 至 1.7V 的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢。

    实际上 我正在实现分立式 IrDA 接收器。在我早期 的电路板中、我使用了模拟器件的 IC。它不符合汽车标准、因此决定采用分立式实现。下面是 IC 的方框图。  

    在接收器部分、可以看到跨阻放大器+ BPF +比较器。


    在我的电路中、我使用 TIA +比较器。我将该运算放大器 (OPA859-Q1) 用于我的应用。我将该运算放大器用于 TIA。

    为何使用该高带宽运算放大器、原因如下所示。

    IrDA 的数据速率为 115.2Kbps

    带宽≥3×数据速率因此适用于 115.2kbps:最小带宽≈3×115.2kHz=345.6kHz。
    我考虑了 1MHz(用于裕度和信号完整性)。

    TIA 的输出连接到比较器、比较器输出连接到微控制器。

    e2e.ti.com/.../OPA859_5F00_Q_5F00_1_5F00_All_5F00_Curr_5F00_Hyst.TSC

    我在许多论坛上提出了这个离散的实施问题。没有得到任何答复。

    论坛 1:

    段 2:

    请告诉我您的想法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 IrDA 接收器、带通滤波器很重要。 还有许多其他红外信号源、因此您必须过滤掉 115.2kbps 信号(使用 3/16 脉冲宽度)。 此外、AGC 可能会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    在这种情况下、通带频率是多少。

    此外、我发现还有一些没有 BPF 的收发器

    www.vishay.com/.../tfdu4101.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我对此没有实际经验。 您将需要进行一些研究以了解如何处理接收器的模拟属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了小板与 TIA 和比较器。将在本周进行试验。我将更新你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    以下是我们的一些反馈:

    电流源:来自 IR LED 的模拟电流源? 如果是、则:

    • 对于您的原理图中的预期反向偏置电压、输入电容估计约为 1.3pF 吗?
    • 从脉冲宽度最小值 1.68us 开始、估计上升时间是多少、我假设需要大约几百 ns、这意味着所需的闭环带宽为 0.35/100ns = 35MHz 或更小。
    • 可放大至 1V、当最大电流为 3.8uA 时、需要大约 250k Ω。 这会将放大器的 GBW 要求设置为约 5GHz 至 6GHz。 但是、无需进行过多增益、因为后续将使用滤波器+比较器进行放大。 如果您降低到 100k Ω、则 OPA859 可处理的 GBW 要求为 1.52GHz 至 2GHz。
      • 建议将直流偏置设置为大约 0.5V 至 1V、然后确保最大输入电流不高于 1.7V 至 1.9V。 在这种情况下、Rf 值可能会根据您选择的值而变化

     有用的配套资料:  

     请告诉我们您的实验是如何进行的。

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    非常感谢。

    这是 IR LED。 下面是 IR LED 电路。

    这是我的 光电二极管。

    二极管的输入电容取自特定反向偏置的数据表。该二极管电容很小。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我很高兴地通知您 Tnat、我们测试了该电路、并且能够在较低的数据速率下工作。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

     谢谢你的更新,我很高兴它解决了!

    此致、
    Sima