This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3544:如何在 TLV3544 的 SPICE 模型中更改输入失调电压

Guru**** 2581335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549258/tlv3544-how-to-change-the-input-offset-voltage-in-the-spice-model-of-tlv3544

器件型号:TLV3544


工具/软件:

在仿真增益为 100 的反相放大器时(一个与两个电源相耦合的简单直流电源) 、我注意到输出端的失调电压约为 200mV。 源信号没有任何偏移。 观察到的失调电压大约对应于数据表的典型输入正失调电压 (2mV)。 是否可以编辑 pspice 模型中的参数(查看 pspice 模型命令)以使用数据表的最大偏移值 (10mV)?

谢谢你  

Henri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henri、

     您可能会看到此 200mV 输出失调电压的原因是增益。  我们放大器数据表中的失调电压规格大多数情况下是指以输入为基准的电压或输入失调电压。 对于此器件、您认为它通常为+/–2mV 或最大+/–10mV 是正确的。 但是、由于这是输入值、输出值将是增益*输入失调电压、在 100V/V 的情况下此值将为 200mV。  

     如果不需要直流信息、您可以通过将交流耦合电容器(放大器的输出或/和与输出串联到负载的电容器)来消除此失调电压。  

      如需更多信息、我们有一个有关输入失调电压和偏置电流的视频系列:

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只能解决一个问题:直流到下一阶段。 它无法解决在某些情况下输出信号到达正电源(这是单电源应用)而导致失真的问题。 我想对+–10mV 的失调电压进行仿真、并验证我将放置在输入端的偏移校正电路是否有足够的范围来适应更差的失调电压情况和最大输入信号范围。  如果可能、很方便找到 SPICE 模型的适当线路进行修改、从而生成更坏的+–10mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henri、  

     当然、您可以将失调电压从模型中的典型 2mV 更改为最大 10mV 您需要在网表中更改此值:

     我将其更改为该值:  

     现在、失调电压为 10mV:

     您也可以通过在放大器的同相输入端 (8mV) 添加一个额外的直流电源来实现相同、而无需更改网表:

    谢谢您、

    Sima