This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:OPA615 用作电压转换器时间

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549915/opa615-opa615-as-a-time-to-voltage-converter

器件型号:OPA615


工具/软件:

您好、

是否可以以特定的脉冲宽度驱动保持控制引脚来精确地充电和放电电容器? 请问简单的电压转换器时间会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     是的、您可以使用特定的脉冲宽度(电压与时间)驱动保持控制引脚。 以下是有关时序的一些示例:

     需要注意的几个项目:

    • 保持命令延迟时间:2.5ns
    • 保持电压激活低至 2V
    • 关于 精确的充电和放电电容器注释、请注意、与使用保持时间为高电平的比较器功能相比、保持控制命令具有更低的压摆率+更高的延迟。 根据您的特定应用、除非需要对保持电容器完全放电、否则使用比较器并更改输入电压可能更有用。  

    谢谢您、
    Sima