This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:视频分割器解决方案

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3692, THS7303, THS7353, THS7373, THS7368, THS7360, THS7376, THS7347, THS7327, THS7316, THS7365, THS7364, THS7372, OPA692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535564/ths3091-video-splitter-solution

器件型号:THS3091
主题中讨论的其他器件:OPA692、OPA3692 、THS7303 、THS7353、 THS7347THS7327THS7316THS7365、THS7373 、THS7368、 THS7364THS7372、THS7360 、THS7376

工具/软件:

您好我设计一个视频分离器 1 输入和 8 输出视频格式是 HD-SDI 任何人都可以建议如果 TI 有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosgrove、

     很抱歉、我们错过了您的主题。 我们没有单个 8 通道输出。 但您可以组合使用我们的 8 个通道放大器。  

     例如、如本 e2e 主题所示、使用我们的 OPA3692 和 OPA692

      如果还需要特定于视频应用的集成功能:

     我们建议使用以下器件:  

    THS7303(高达 190MHz 的内部可选滤波器、骤降校正、AC/DC 输入偏置模式、直流偏置/电平转换/恢复)  

    2. THS7353 (高达 150MHz 的内部可选滤波器、骤降校正、AC/DC 输入偏置模式、直流偏置/电平转换/恢复)  

     THS7327/THS7347(高达 500MHz 的内部可选滤波器、骤降校正、AC/DC 输入偏置模式、直流偏置/电平转换/恢复)  

    4.THS7316/THS7365 (高达 36MHz 的内部可选滤波器、AC/DC 输入偏置模式、直流偏置/电平转换/恢复)  

    5.THS7373  (高达 350MHz 的内部可选滤波器、AC/DC 输入偏置模式、直流偏置/电平转换/恢复)  

    6.  THS7368/THS7364/THS7372(高达 72MHz 的内部可选滤波器、AC/DC 输入偏置模式、直流偏置/电平转换/恢复)  

    7.  THS7360  (高达 70MHz 的内部可选滤波器、AC/DC 输入偏置模式、直流偏置/电平转换/恢复)  

    8. THS7376  (高达 300MHz 的内部可选滤波器、AC/DC 输入偏置模式、直流偏置/电平转换/恢复)  

     我以粗体突出显示了我推荐用于 50MHz、HD-TVI 1080p 60Hz 应用的器件。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要提供 EVK 电路板或原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosgrove、

     是的、您可以使用 OPA3692 + OPA692 (x2)、下面是 OPA3692 数据表中的一个示例:

     我们为该器件提供了 EVK、具体取决于所选的封装 (SOIC 或 SSOP):

    谢谢您、
    Sima