This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM148JAN:LM148J/PB 和 LM148J 之间有何差异

Guru**** 2580435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM148-N, LM148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551829/lm148jan-what-is-difference-between-the-lm148j-pb-and-lm148j

器件型号:LM148JAN
主题中讨论的其他器件:LM148-NLM148

工具/软件:

 LM148J/PB 和 LM148J 之间有何差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

     LM148J/PB 与 LM148J
    之间有何区别  

     LM148J/PB 和 LM148J 之间没有显著差异。 /PB 标识是指器件的封装和材料合规性。 在这种情况下、规定其为采用陶瓷封装的 DIP 器件、可能在引线框上包含 SnPb 镀层。 运算放大器电路的性能和规格是相同的。

    不带/PB 的 LM148J 是指基本器件型号。 根据订购代码和生产日期代码、这可能是无铅的。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    有一个非常,非常轻微的差异。

    LM148J/PB 是 National Semiconductor 之前的芯片 (LM148-N)。

    https://www.ti.com/product/LM148-N

    LM148J 是 TI 原生版本芯片 (LM148)。

    https://www.ti.com/product/LM148

    有两种不同的数据表。

    因此、它们在同一时间在两家不同的公司具有相同的功能。 但它们 99%的完全相同、如果在常见的数据表规格下运行、那么您实际上不应该看到任何差异。

    两者都具有 SnPb(引线焊料)镀层。 这列在产品文件夹的“订购信息“部分。