This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:使用 OPA838 时的 91MHz 振荡

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA838, TINA-TI, OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550680/opa838-91mhz-oscillation-using-opa838

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA836

工具/软件:

大家好、我具有 BW 4MHz 的 2 级同相放大器具有一些 91MHz 振荡。 第 1 级和第 2 级设置为 x10LIN 增益。 工作偏置电压为 1.85V 的单电源。 91MHz 振幅约为 130mV。 输入波形 400KHz –3MHz 的基本放大工作原理。 第一次使用解补偿放大器 (OPA838)。

Tina-TI 模拟一切正常。 它在 100MHz 处确实有上升响应:

我们会感激您的想法。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规划

    下面是实心 GND 平面。 R8 和 C8 添加了返工图。 也许反馈电容器 C14 可能更接近放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

     感谢您提供详细的概述! 仿真中的尖峰确实显示了大约 90 –100MHz、但确实指示在该频率下发生振荡。

     作为快速测试、您是否可以尝试相同的测量、但移除 C13 和 C14 以及将 C2 和 C4 替换为 0 欧姆电阻器?  

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima,感谢您的答复。 我发现 C13 和 C14 的阻抗约为 100R @ 91MHz。 在该频率下、交流增益是单位增益、而解补偿放大器不喜欢导致不稳定。 移除 C13 和 C14 可以停止振荡、但会大大拓宽我不想得到的 BW、因为我需要衰减高于 4MHz 的任何噪声。 我已经恢复使用具有相同 C14 和 C15 的 OPA836 来提供所需的 BW。 它现在运行良好。 C2 和 C4 需要用于实现单电源设计中的中间轨工作偏置。

    谢谢
    Derek