This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA357:峰值检测器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA357, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544953/opa357-peak-detector

器件型号:OPA357
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好:

我正在对使用两个 OPA357 运算放大器的峰值检测器电路进行故障排除(请参阅 TINA 文件)并遇到异常行为。 如图所示、即使输入信号保持为 0V、输出电压也会随着时间的推移而增加。电源电压在 OPA357 的推荐范围内。 这是否与输入偏置电流、电容器漏电流或 OPA357 特有的电流有关? 任何见解或建议都将非常感谢!

e2e.ti.com/.../PeakDet_5F00_OPA357 tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

     如您所建议的那样、电容器/二极管漏电流可能是一个问题。 这也可能是一个轻微的不稳定问题、可能会导致在没有输入的情况下误差增加。  

     您是否可以根据 TINA-TI 原理图将 R3 替换为 10-50 Ω 之间的小电阻?  

    谢谢!
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    我只通过实验结果显示了这种行为。 将高阻抗(10M Ω)与充电电容器并联似乎可以解决问题。 这是一个好的方法还是你的建议更好?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

     当输入信号保持在 0V 时、输出电压并未精确达到 0、您的解决方案可以更合理地满足您的需求。 在输出端二极管和之后 FET 的情况下、除了随时间推移对电容器充电外、放大器的偏置电流没有直流接地端。 添加一个与充电电容器并联的电阻器将 对电容器放电。 高阻抗最好不影响电路的其余部分。

     稍后在测量中、如果您看到 输入上升时输出明显振荡并偏离输入、则添加之前建议的隔离电阻会有所帮助。  

    谢谢!
    Sima