This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:电源电压高于建议范围

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552474/opa593-supply-voltage-above-recommended-range

器件型号:OPA593


工具/软件:

您好团队:

我的客户正在考虑使用 OPA593。
但是、他们希望在 90V (+/- 45V) 的电源电压下使用。
建议的电源电压范围为 85V、因此该用例超出了该范围。

客户理解超出建议的范围、器件将不符合数据表规格。
但他们想知道电源电压超出建议值会有什么副作用?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    对于 90V 的 Vs、  低于 93V 的绝对最大额定值、因此器件不太可能发生永久性损坏。 相反、对于介于建议最大值和绝对最大值之间的电压、 不再保证数据表中的所有规格。 具体而言、我们的器件的额定工作范围在数据表中建议的范围内、并针对这些范围测试了器件的使用寿命。 最终、很难知道在这些范围之外运行器件是否会导致器件寿命缩短、这取决于客户如何权衡承担该风险的选择。

    如果您或客户有任何其他问题、请告知我。

    此致、

    Taylor Allan