This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551454/iso224-iso224

器件型号:ISO224


工具/软件:

您好:

我在电路中使用 ISO224ADWVR 隔离放大器、并在输入端遇到钳位问题、这主要是因为输入电压(来自电路另一部分的输出)大于施加到 VDD1 的+5V、最初不应该是这种情况。 无论如何、您的数据表规定高侧(隔离式)的电压范围为 4.5V 至 18V。 我的问题是、是否可以对高侧 (VDD1) 施加+12V 电压、 对低侧 (VDD2) 施加+5V 电压(当前情况)? 该电路将在 ISO224 输入端产生高达+10V 的电压 (IN)。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您的电路在建议的运行条件下运行、则应该没有问题。 您看到了哪些钳位问题? 您是否拍摄过任何示波器镜头? 请告诉我、以便我们提供更好的建议。

    此致、

    Eva