This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2782:ESD (HBM) 相关问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552101/tlv2782-question-about-esd-hbm

器件型号:TLV2782


工具/软件:

你(们)好

通常、数据表中指明 ESD (HBM) 值。
但是、TLV2782 的数据表未显示 ESD (HBM) 值。
我想了解 TLV2782IDR 的 ESD (HBM) 等级。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    正确、数据表没有值。 在搜索中、我找到的只是 TLV278 的 ESD 测试示例 5. d 那是 25 年前。 结果是 HBM 3kV、MM 200V、CDM 1.5kV 通过。 不过、数据表中没有 ESD 规格。

    我们有许多其他备选运算放大器、其数据表中具有 ESD 规格。