This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:频率补偿

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551483/ina241a-frequency-compensation

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:OPA388

工具/软件:

尊敬的支持者:

我们正尝试使用该芯片在具有~5V 共模电压的高侧对电流(范围+/- 100A)进行采样。  

但是、我们无法通过与增益电阻器并联电容器进行频率补偿、因为用于设置增益的电阻器嵌入在芯片内、我们已在 OPA388 等其他放大器中采用这种做法。

我们已经尝试在前面添加过滤器,但结果不是很好的前脊.

任何建议?  

此致/清风

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    这与放大器不同、无法在反馈环路中添加外部元件。  您正尝试修复什么问题?  您期望的输入和输出是什么、INA241A 有何不同?

    按频率补偿来看、您是否遇到稳定性问题?  如果是这种情况、您要驱动的输出是什么?  输出端是否有一个大电容器 (>1nF)?  如果这是 Rshunt 中的电感和较大的电流尖峰、请参阅以下文章: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472101/ina241b-current-sensing-wrong

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier:ć

    下面是原理图,输出是通过额外的 RC 滤波器驱动一个 DSP 的 ADC ;我们发现 ADC 检测到~2KHz 的纹波,这是意料之外的。

    上面的帖子是有意义的,我们将尝试...谢谢.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    请测量 REF2 和 REF1。  由于 Vref 通过 10Ω 驱动、输入阻抗会随输入电压变化一些 100µV 10µA、因此您可以在输出端正常看到~μ V 的误差。  请验证 VREF 电压是否未变化。  其他一切看起来都很好。

    此致、

    Javier