This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:OPA124 的替代产品

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, OPA196, LMP7701, OPA328, OPA320, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550762/opa145-alternative-to-opa124

Thread 中讨论的其他器件:OPA328OPA320、OPA145、OPA196、LMP7701、 OPA191

工具/软件:

您好、

我在下面找到了有关 OPA124 替代产品的主题。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020810/opa124-obsolete-question?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=OPA124#

这篇文章是超过 4 岁,我想知道,如果你能告诉我你目前推荐的替代方案。 因为我使用它作为 TIA、所以我也担心警卫和护盾。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    由于我将其用作 TIA、因此我也担心防护罩和护罩。

    建议 替换 OPA145 的型号如下:

    具有集成屏蔽保护功能的运算放大器是 OPA928、但它可能会为您的应用带来大材小用。 您能告诉我们您的 TIA 要求吗? OPA320、OPA328、OPA32328 等器件是 TIA 应用的理想选择。 请告诉我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    很抱歉我一开始没有解释。 这次、我想知道您能不能告诉我 OPA124 替代 OPA145。 创建该线程时、我无法选择 OPA124、因此我选择了 OPA145。

    您告诉我的器件型号是否适用于 OPA124 的替代产品?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:  

    没有直接替代 OPA124 的产品、但最接近的是 OPA145、OPA191 和 OPA196、或较低的电源电压 LMP7701(最大 Vs<12V 或+/–6V)。 -->这是从 上一个线程中复制的

    我需要看看您的 TIA、以决定什么是最好的替代产品。 对于 TIA 应用、下面的运算放大器应该可以工作、但我担心 Ib 电流、除非在您的应用中可以从 TIA 输出消除 Ib 电流误差。 除非设计有特殊要求、否则以下 TIA 运算放大器可以替代 OPA124。 换句话说、我需要知道光电二极管的特性、例如暗 电流、输入电容、阻抗等。  

    这是之前的 OPA124 数据表。  

    e2e.ti.com/.../OPA124.pdf

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    感谢您分享类型名称列表。

    我会告诉客户您告诉我的类型名称。 我还将查看 TIA 所需的规格。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:  

    是的、请告知我们 TIA 要求、这有助于我们找到更适合应用的运算放大器。  

    此致、

    Raymond