This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772-Q1:用于 PBU 的降压/升压 IC

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552307/lm51772-q1-buck-boost-ic-for-pbu

器件型号:LM51772-Q1


工具/软件:

您好:

以下是有关 IC LM51722-Q1 对备用电源应用的查询:

1、如何从充电模式切换到放电模式? 还是自动发生?

 

 

  1. 如何在放电模式和充电模式下设置输出电压?  例如、如果我要将电池组的超级电容器充电至 11V(充电模式)、在放电输出期间应该为 12V(放电模式)?

 

  1. 以下是 PBU 应用要求。 LM51772-Q1 是否提供 如下所示的支持? 请确认?

 

 

  1. 如果不需要 I2C、SDA SCL 的引脚配置是什么?