This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:数据表中的输入失调电压定义

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546912/amc3330-q1-input-offset-voltage-definition-in-the-datasheet

器件型号:AMC3330-Q1


工具/软件:

您好团队:

我想确认我对输入失调电压定义的理解。 根据我的理解、列出的 Vos (TCVos) 值表示 Vosp-Vosn、尽管采用差分输入但仍然发生。  请告诉我这种解释是否正确、或者是否有我应该了解的其他注意事项。

谢谢、

Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:  

    输入失调电压是输入都短接至 HGND 时差分输出之间的测量值。  

    差分电压是失调电压、也是驱动输出的运算放大器晶体管失配的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akira、

    我相信你的理解是正确的。 失调电压的测试和表征方法如下:

    1、将 INP、INN 和 HGND 信号短接在一起。 这样、我们就能确保输入之间的电压差为零。

    2.我们测量 OUTP 和 OUTN 信号之间的电压差。 如果偏移为零、则差值为零

    3.在现实中,误差总是存在,因此我们

       a) 测量 OUTP 和 OUTN 之间的电压

       b) 将此电压除以增益系数(在本例中为 2)、计算失调电压。 这是 V_OS 参数、实际上表示“需要在 INN 和 INP 引脚之间施加多少电压才能在 OUTP 和 OUTN 之间实现零电压差。

    希望这对您有所帮助。

    此致、Jiri

    系统应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander 和 Jiri、

    感谢您的详细解释。 我很高兴没有误解。

    此致、

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    很抱歉再次打扰您。  我还有一个关于失调电压误差的问题。

    我认为可以通过基于软件的处理或其他方法来消除初始失调电压误差。 然而、温漂更难消除、因为它是由晶体管特性不匹配引起的、如 Alexander 所述。

    我假设失调电压 (VOS) 是 OUTP 和 OUTN 单独的失调电压的组合、因为它们的特性(例如方向和幅度)不同。 有关每个输出的偏移特性是否有任何可用数据?

    我只是想确保我完全理解。

    此致、

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akira、

    请接受我的延迟回答。 我从办公室里走了出来。 您的理解是正确的。 初始偏移通常在软件中通过在系统开始运行之前读取偏移值来校准(例如电机驱动)。

    我与我们的验证团队交谈、我们不在内部表征(测量)INP 和 INN 输入的失调电压和漂移。 内部电路测量电压差、因此单独的漂移或失调电压不起作用。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    这是完全没问题的、非常感谢您的答复。 我很感谢更新。  

    我现在已经清楚地了解了失调电压误差的概念。

    此致、

    Akira