This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:使用 ADS1115 的惠斯通电桥

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, THS4531, THS4535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544078/ths4531-wheatstone-bridge-with-ads1115

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件:ADS1115THS4535

工具/软件:

你(们)好

我有一个 Wheatstone 桥和一个 ADS1115、由 3.3V 单电源供电。

 来自  Wheatstone  桥的信号太小。

 THS4531 是否适合在  ADS1115 前面使用 10 安培电流 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您的系统的主要关注点和需求是什么?  我们的 FDA 当然能够驱动具有不同性能需求的 ADC。

    THS4531 是我们的超低功耗 FDA。  如果您的设计对功耗敏感、我推荐使用此 FDA。

    如果您对功率不敏感、我还会要求您评估我们的 CMOS FDA、该 FDA 可供预发布并提供样片:THS4535

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec

    我的项目 对功耗不敏感。 是 评估 您的 CMOS FDA、甚至是另一款采用全差分放大器的 CMOS  

    实现的。 但  THS4531 尚不可用。

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    THS4535 现已上市、并将在年底前完全投产。  您可以订购样片并评估:

    https://www.ti.com/product/THS4535

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec

     您   是否也可以为惠斯通桥推荐新的仪表放大器?  

    一个现有的还是新的?

    它应该具有低噪声和极小的温漂以及极低的 1/f 噪声。

    对于该放大器、我的板上有足够的功率和空间。

      也可与 THS4535 结合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我将为您提供这种支持。  我将在下周初作出答复。  在我处理此问题时、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec

    是的、我有一个。  

    如果   此电路中有比 ADS1115 更好或更新的 AD 转换器 

    我也可以使用另一个 Ad-converter。 我只需要在 2kHz 下进行测量。 无论是 I2C 还是 SPI、16 位还是 24 位都无关紧要。 1 个或多个通道正常

    也许可以连接基准引脚和输出运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    这是一个很好的跟进问题;我在关闭星期五后会收到电子邮件和 e2e、因此本周我将回复您。

    您是否希望有效位数 (ENOB) 为 16 - 24 位、或者转换器类型/分类?

    我将使用您的共同要求来制定整体解决方案。

    此致、

    Alec