This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2310:OPA2310

Guru**** 2788435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552030/opa2310-opa2310

器件型号:OPA2310


工具/软件:

你(们)好

我们需要在采用单电源 (5V) 的新设计中使用 OPA2310 并作为跟随器。 输入为 0.8V 至 5V 时的最大输出驱动电流是多少。

它能否驱动高达 100mA 的电流而不存在任何输出电压偏差?

您能否提供采用单电源 (5V) 的输出电压与输出电流间的关系图?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    您可以使用数据表第 19 页上的爪形曲线来满足您的条件:

    在 5.5V 电源、25°C 和拉电流 100mA 下、输出电压降至~2.52V、对应于 V+的~0.23V 压降。

    对于高电流驱动应用、功率运算放大器可能更合适: 功率运算放大器产品选择|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 100mA 负载接地(仅供电)、25°C 时的最大输出范围为 50mV 至 4.77V。  但是、拉取 100mA 会因封装内部的功率耗散而升高结温、因此、省去 的办法是假设最大输出摆幅为 50mV 至 4.7V