This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274A:TLC2274AIDR 和 TLC2274AMDRG4 之间有何差异

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553040/tlc2274a-what-is-the-difference-between-tlc2274aidr-and-tlc2274amdrg4

器件型号:TLC2274A


工具/软件:

您好、

TLC2274AIDR 和 TLC2274AMDRG4 之间有何区别?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    名称中带有“M"指示“指示器的器件的额定温度为–55°C 至 125°C。  具有“I"额“额定值的器件的额定温度为–40°C 至 125°C:

    “D"字母“字母表示封装类型、“R"表示“表示大型卷带包装类型。  “G4"用于“用于较旧的器件 、用于帮助指示不同的构建、但该术语不再相关、它与具有相同器件名称但没有“G4"选项“选项的器件相同。

    如果还有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mike