This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:软件是否与 INA228 兼容?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA238, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552737/ina238-software-is-compatible-to-ina228-or-not

器件型号:INA238
主题中讨论的其他部件:INA228Sysconfig

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户在某些项目中使用过 INA228、他们希望在一些低成本项目中使用 INA238。

他们想知道该软件是否可以重复使用?

从寄存器映射中、我认为它是相同的。 我需要再次确认这一点。

如果需要更改、您可以列出更改项目吗?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Emma、

    感谢您使用 E2E 门户! 因此 INA 228 和 238 是非常相似的器件、但不能直接使用 228 中用于 238 的相同代码。 这是因为它们具有不同的寄存器大小。 如果您查看这两个数据表上的 pg 21、您可以看到 228 上的某些地址为 24 位、238 上的地址为 16 位。 µV 寄存器大小不同、转换因子也不同、比如您查看 Vbus、则 INA228 上的转换因子为 195.3125 μ V/LSB、而 INA238 上的转换因子为 3.125mV/LSB。 这些是客户必须更改其代码的一些操作。  https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&device=Other ;我们在 sysconfig 中提供了这两个器件、这有助于根据您所需的配置设置生成 C 代码。 它还具有解析寄存器数据的有用功能、因此客户可以以此为例。  此外、INA238 没有 Energy 或 Charge 寄存器。

    此致、

    Brandon Yang