This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1213:S 参数模型 (D2D 或 D2S)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1213, AFE7950, TRF1208, TRF1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550568/trf1213-s-parameter-model-d2d-or-d2s

器件型号:TRF1213
主题中讨论的其他器件: AFE7950、 TRF1208、 TRF1108

工具/软件:

我目前正在开发 AFE7950 和 TRF1213 的组合、

我想执行 DAC 端仿真、您能为我提供 D2D 或 D2S S 参数模型吗?

我只能从网站下载 S2D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kazuto-San,

      TRF1213 不可用于 D2D 或 D2S 应用、因为它在其中一个输入引脚上有内部 50 Ω 终端。  它 适用于 S2D 应用。

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hruday、

    这是否意味着 TRF1213 不能与 TRF1208 相同的方式用于 AFE7950 的 TX 侧?

    我当时正考虑将 TRF1208 替换为 TRF1213、因为增益和 P1dB 之间的关系与所需性能不匹配。

    是否有办法将 TRF1213 与 D2S 配合使用?

    此致、

    小田岛和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Odajima-San、

    是的、是的。 TRF1213 仅支持 S2D 操作。

    对于 D2S 运行 、可以考虑使用 TRF1108。 如果增益超过 P1dB、您可以考虑取消 DAC 或在 AFE7950 的 DAC 和 TRF1108 之间添加一个焊盘。

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    感谢您的建议。

    在不将电源电压从 5V 更改为 5V 的情况下、可以使用 TRF1108。

    但是、该器件计划用于 X 频带、TRF1108 不能在直流至 8GHz 频率范围内使用。

    在 X 频段中使用它是否有任何风险?

    如果无法在 X 频段使用 PWB、则需要修改 PWB、但我们计划更改为 TRF1208。

    此致、

    小田岛和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Odajima-San、

    TRF1108 数据表的第 5.6 节规定了 12GHz 以下的 s 参数和 10GHz 以下的线性度/噪声。 请查看这些性能曲线。 如果性能对于您的应用来说是可以接受的、那么它当然也可用于 X 带、因为性能是数据表中指定的。

    此致、
    Srinivas