This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:咨询 AFE031 IC、可进行 230V 交流电压以上的电力线通信

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551587/afe031-inquiry-about-afe031-ic-for-power-line-communication-over-230v-ac

器件型号:AFE031


工具/软件:

您好、

我想详细了解 AFE031 IC 及其外形小巧且能够在单相电源线 (230VAC、50Hz) 上进行通信的能力。 具体而言、我正在寻找一种解决方案、可避免使用笨重的隔离变压器、同时仍保持符合市电和直流侧之间的标准隔离要求。

我们的应用并不重要、只需要很低的通信速度(约为几 kbps)、因为我们需要通过现有的 2 线交流电源线传输小数据包。 这些数据包将用于使电路上的所有从设备保持同步。

也使用 AFE031 IC 的主器件具有足够的空间来容纳额外的元件。 但是、从动器件的空间受限、因此与交流电源线连接(读取数据,发送和保持隔离)所需的电子器件必须尽可能紧凑、理想情况 下依靠 X2 安全级薄膜非极化电容器进行隔离、因为这些电容器较小。

您能否提供更多详细信息、说明 AFE031 IC 如何满足这些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    感谢您的详细问题。  我为大家研究了几个方案、并检查了我与 AFE031 专家的理解情况。   

    我能否确认您是否询问 AFE031 隔离和与交流电源线的接口、包括与较大(笨重)的隔离变压器解决方案相比、使用 X2 级电容器是否足够?

    AFE031 在器件内部没有隔离功能。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec。 要回答您的问题、必须使用 X2 类电容器、而不是使用 PCL IC 连接至电源线的变压器。

    更进一步、为了让您对我们的挑战有一些了解、下面描述了我们想要实现的控制类型和挑战。 如您所见、主 PLC IC 需要通过专为 50Hz 设计的降压隔离变压器 (230V AC 至 12V AC) 与从动单元通信、该变压器可能会衰减和抵消高频 PLC 信号。 隔离变压器以菊花链形式串联、因此 230V 交流电源全都连接在一起、没有障碍物。 只有 12V 交流到从 PLC IC 需要通过隔离变压器。 从 PLC IC 变压器的次级侧 是一根普通的 2 线绞合电源铜电缆、长 20 至 40 米。

    为了解决电流隔离变压器中的这个问题、我们将添加一个专为 PLC 信号耦合(而不是功率传输)而设计的合适 PLC 变压器、其匝数比为 1:4(升压)、2MHz 处的 20 µH 最小电感。 在遇到类似类型的应用程序时、您看到其他客户在做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    感谢您分享变压器详细信息和系统级设置。  我不认为您所选的实现存在问题;我们还看到、我们的器件所用的电感负载比您所选的变压器多。   

    我将为您详细了解此设置。

    此致、

    Alec